NativeTrgPortOut 運算子

Operator Library: Hardware Platform

提供存取 microEnable 數位輸出與 CC 輸出的介面。 此運算子可存取四個數位輸出以及四個 Camera Link 觸發輸出 CC1 至 CC4。 此運算子需要一個類型為 CameraControl 的資源。 請在資源對話方塊中設定相機的資源索引。 若資源索引設為 0,將使用數位輸出 0 至 3 以及連接埠 A 上相機的 CC 輸出。 若索引設為 1,將使用數位輸出 4 至 7 以及相機連接埠 B 的 CC 輸出。 請參閱 'Allocation of Device Resources' 以取得更多資訊。

關於數位輸出與接腳連接器的對應關係,請參閱擷取卡硬體手冊。

適用於硬體平台
microEnable IV VD1-CL/-PoCL

I/O Properties

Property Value
Operator Type M
輸入連結 TrgO1..TrgO4], 信號輸出
CC1..CC4, 信號輸出

支援的 Link 格式

Link Parameter 輸入 Link TrgO1..TrgO4] 輸入 Link CC1..CC4
Bit Width 1 1
Arithmetic unsigned unsigned
Parallelism 1 1
Kernel Columns 1 1
Kernel Rows 1 1
Img Protocol VALT_SIGNAL VALT_SIGNAL
Color Format VAF_GRAY VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE FL_NONE
Max. Img Width any any
Max. Img Height any any

參數

無